This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:PCM 引脚定义和采样精度

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980477/tlv320aic3107-pcm-pin-definition-and-sampling-accuracy

器件型号:TLV320AIC3107

尊敬的团队:

祝你度过美好的一天!

我的客户询问以下问题、您能帮助我们并提供一些建议吗?

1.根据数据表,它支持 PCM。 但是、我们找不到 PCM 引脚定义。 您能告诉使用我们可以在哪里找到它、还是可以向我们提供它?

该芯片的 I2S 接口的采样精度是多少? 我们只能找到 DAC 采样精度、而不能找到 I2S 的采样精度。 客户使用了 Hi-Silicon 的芯片、其 I2S 音频仅支持16位。  

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    我不确定 PCM 引脚定义是什么意思。 该器件支持 I2S、左对齐、右对齐和 DSP 模式等标准 PCM 协议。  

    对于采样精度、我也不确定这意味着什么。 请详细说明一下吗? 该器件允许用户为 I2S、LJF、RJF 和 DSP 模式选择多个字长、例如16位、20位、24位和32位数据。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    根据数据表10.3.2、其中指出 AIC3107支持 PCM 协议。 但是、客户不知道如何连接 PCM 的 IC 引脚。 你有什么想法吗?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    PCM 协议是音频数据的数字表示方式。 支持的音频格式(I2S、LJF、RJF 和 DSP)都使用 PCM 协议、客户基本上需要配置主机处理器以接受其中一种格式。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您的支持!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    不用客气。 我将继续并关闭该线程。  

    此致、

    Aaron Estrada