This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789-Q1:TDM 支持?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789-Q1, PCM1690, PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970827/pcm1789-q1-tdm-support

器件型号:PCM1789-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1690PCM1681

大家好、

客户希望检查 PCM1789-Q1是否支持 TDM8 48kHz。 如果不支持、您能否推荐汽车音频 DAC 支持 TDM8 48kHz?

谢谢、

此致、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我们拥有的唯一支持 TDM 的汽车四通道音频 DAC 器件是 PCM1690和 PCM1681。  这两个都是8通道器件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     

    感谢你的答复。 是否可以再次检查 PCM1789-Q1?

     

    TDM8格式中的一个通道将与以下时钟一起使用、而 PCM1789-Q1中的另一个通道无关。 在这种情况下、是否可以利用 DSP 格式的左通道使用 PCM1789-Q1?

     

     


     

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    器件可能会使用此配置成功锁存数据、我们过去曾看到一些客户尝试过这种做法。  我将在实验室中测试这个。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。 是的、请告诉我测试结果。

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我发现器件按预期接受了 TDM。  它应该可以正常工作。