This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:EVM 上的 LM5010A

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980902/tpa3255evm-lm5010a-on-the-evm

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:LM5010A

您好!  

是否有理由不按照 LM5010A 数据表中的说明为 LM5010A 添加 C2 + R3? 数据表要求保持 最小纹波电流,该电流是由作用于 C2的 ESR + R3的电感纹波电流引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daviel:

    实际上、仅当 C2的 ESR 不足以最大程度地减小纹波电流时才需要 R3。 EVM 上的电容器(C6和 C8)用作电容器 C2。  

    此致、

    Robert Clifton