This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1 MIC2L ADC 禁用问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980603/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1-mic2l-adc-disable-issue

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

大家好、

我无法禁用左侧 ADC、仍然可以从 MIC2L 的左声道听到声音(噪声在增加、语音也在减少)

你有什么建议吗?

以下是记录时的寄存器转储:

[0]--00-00-00-10--04-00-00-0A

[8]-00-00-00-51-00-00-00-00-00-00-80

[16]--60-ff-f0-78-78-78-7c-78

[24]--78-C6-00-fe-00-00-fe-00

--------------

[32]--00-00-00-00-00-0c-00-10-00

[40]--00-00-00-80-80-80-00-2f-88

[48]--00-00-03-00-2f-af-00

[56]--7f-7f-06-00-00-00-02f

--------------

[64]--88-03-00-7f--7f-00-2f-af

[72]-04-00-00-00-00-00-00

[80]--00-2f-af-00-00-00-00-00

[88]--00-00-2f--af-06-08

--------------

[96]--00-00-00-00-00-01-02-00

[104]--00-00-00-30-00-00-00-00-00-00-00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    根据您的寄存器转储、左通道和 ADC 被禁用。 您还可以将原理图作为 WCLK、BCLK 和 DOUT 的示波器截图发送吗?

    此致、
    Aaron Estrada