This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070RHBEVM-K:EVM 名称不正确

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974118/pcm3070rhbevm-k-evm-name-not-correct

器件型号:PCM3070RHBEVM-K
主题中讨论的其他器件:PCM3070TLV320AIC3254

使用 PCM3070评估板。 运行控制台时、EVM 错误识别(请参阅下图)。 Acquire Device (采集设备)不作任何更改。 无 Windows 下拉选项。

有什么建议为什么会发生这种情况?

谢谢。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    这是一个常见错误、在某些 PC 上、当不以"管理员"身份运行软件时、会发生此错误。  右键单击该软件并单击"Run as Administrator"(以管理员身份运行)、它将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、

    是的、它工作得更好。  但是、它仍然将 EVM 显示为 TLV320产品。

    请参阅下面的新图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制台如何获取设备名称?  我们知道吗?

    谢谢你。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    PCM3070和 TLV320AIC3254在功能上是等效的、PCM3070具有 AIC3254寄存器的子集、因此即使未正确注册、GUI 也应正常工作。

    我认为实际的机制是 EVM 板上的 EEPROM、用于识别已安装的器件、可能是编程稍有错误。