This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:更改 ADC3101时钟的输入

Guru**** 2385400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980696/tlv320adc3101-change-the-input-of-the-clock-of-adc3101

器件型号:TLV320ADC3101

团队、

我的客户正在努力调优编解码器 ADC3101。 他们希望将 ADC3101时钟的输入从来自外部振荡器的 MCLK 更改为来自 CPU I2S 端口的 I2S BCLK。 如下图所示。 它们不会将 ADC3101用作任何其他模块的时钟输出源。 如果如右下角的图所示设置了与时钟相关的参数、是否会产生任何潜在的副作用?

 此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我建议使用此处的 PLL 计算器   来验证 PLL 设置。

    最棒的

    Zak