This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:DOUT 波形

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973176/pcm1860-q1-dout-waveform

器件型号:PCM1860-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1860

大家好、团队、

我们参考规格中描述的测试电路(PAGE25)检查了 PCM1860的运行情况。 外设部件的常数与测试电路相同。

条件如下:

MD6、MD5、MD2:0 1 1 (SE 通道4为0dB)

MD1、md0:0 0 (从机模式)

MD3:0 (FIR 抽取滤波器)

MD4:0 (I2S)

INT:在10kΩ Ω 端接至 GND

模拟输入信号:静音(10uF 时端接至 GND)

我们观察到一个波形、其中 DOUT 波形从1位变为17位。

一些波动、但它就像这个波形。

近况如何?

我认为、如果输入波形是静默的、则所有位都为0。

此致、

Makoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、图像贴得不好。 重新连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    转换器的输出是二进制补码、因此小负值主要由1组成、小正值主要由0组成。 在输入短路的情况下、器件将根据器件的本底噪声输出噪声。 如果您观察到较长一段时间、我相信您会看到、有时输出数据主要是0、有时主要是1、因为噪声会将输出驱动在稍负值和稍负值之间。

    最棒的

    Zak