This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:功率放大器没有输出。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978963/tas5825mevm-power-amplifier-has-no-output

器件型号:TAS5825MEVM

大家好、

我的客户对 TAS5825MEVM 有疑问、下面是客户的问题:

"我对 TAS5825MEVM 有疑问。 我使用 MCU 来控制 TAS5825MEVM、并根据手动要求启动和初始化它、但功率放大器没有输出。 我检查状态寄存器、发现 POWER_STATE 寄存器的值为02h、这是高电阻状态。 请帮您分析、非常感谢! 其他寄存器的值如下:CHAN_FAULT=00h、GLOBAL_FAULT1=04h、GLOBAL_FAULT2=00h、PVDD_ADC=7.12V、DEVICE_CTRL2=03H、 FS_mon = 0Bh、bck_mon = 40h、CLKDET_STATUS=08h"

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    GLOBAL_FAULT_1值04h 指示时钟故障。  这表示存在不正确的时钟或根本没有时钟。  请检查时钟的频率、并确保它们符合第7.3.3节中的"允许时钟"数据表规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢你的答复。

    根据手册第9.6.1.50节、"global_fault1 =04h"确实是一个时钟故障。 非常感谢您的警告、但我还想问、三个状态寄存器 FS_MON、BCLK_MON 和 CLKDET_STATUS 显示的时钟信息与我发送的 I2S 时钟(96kHz、64FS)完全相同。 还有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    看看寄存器读数、似乎是合理的。 您能否提供用于驱动器件的 I2S 输入信号的波形捕获?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis