This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:关于输出短路条件的问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972048/tpa6130a2-concern-regarding-output-short-condition

器件型号:TPA6130A2

专家您好!

我对 TPA6130A2的短条件设计有疑问。

我们的客户担心在短时间内发生、但 TPA6130A2上没有任何短投影功能。
但是、我们发现过热功能、我们猜它是为了防止短路情况造成的损坏。
首先、这一假设是否正确?

其次、我想知道在发生短路时是否有有关最大瞬态输出电流的数据。
请提供此信息。
这是因为、我们需要这些数据来考虑在器件外部添加过流保护电路。

正如我说过的、该器件没有任何保护过流事件的功能、但我希望最大输出电流受到 CP 电路的限制。
如果您对上述假设有任何意见、这对我很有帮助。


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    关于输出短路保护、这是正确的。 该器件没有可由电流阈值触发的过流保护电路。 但是、该器件会在过流情况下提高温度、从而在过流/过冲电路情况下启用热保护电路。

    我们在前面的案例中看到、器件可在启用热保护之前达到高达1A 的输出电流。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的回复和我的简短通知。  

    我想问您、在发生短路情况时、可能会对器件造成永久损坏。
    您说过、短路情况会导致 OTP、输出将为1A。
    那么、OTP 能否完美地防止器件因短路而受到永久损坏?
    这是因为、我们要移除输出线上串联的电阻器、如果 OTP 能够防止这种损坏、这是为了防止大输出电流造成的损坏。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    OTP 可以避免因过流问题而造成永久损坏。 这适用于1A 左右的输出电流。 但是、如果器件不断暴露在短路事件中、则电路的高电流需求可能会导致损坏。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的解释。
    我想确认器件的保修。

    这是因为、TPA6130A2与芯片温度相关的绝对最大额定值为125C、但 OTS 的阈值为180C。
    因此、我想您解释过 OTS 可以避免永久损坏、但您无法保证它、如果 OTS 正常工作、保修将过期。
    这种理解是否正确?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    这是一个很好的观察结果。 绝对最大额定值指的是温度范围、如果超过温度范围、某些电气规格可能会有所不同。 热保护将在180°C 时启用、以实现完全电路关断。 这将允许由于高电流消耗事件而保护器件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    您是否意味着在执行 OTP 时可能会降低 EC 表的性能、并且不会对器件运行造成致命损坏?

    此外、我想知道您对器件保修的回答。
    据我所知、如果任何参数一次超过绝对最大额定值、则所有保修都将过期。
    因此、如果发生 OTP、我们无法保证任何事情。
    是这样吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    如果温度升高是由器件电流引起的、或者由于高功耗而导致器件自然发热引起的、则器件将处于保护模式、不会有损坏的风险。 但是、如果器件暴露在外部温度下、并且在启用保护功能时不会降低、则可能会造成致命的损坏。 对于这些情况、保修不适用、因为它超出了绝对最大额定值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.