This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:用于6Vpp 交流信号的+/-5V 电源

Guru**** 2533740 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, PGA2500, OPA2134, THP210, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973375/opa1632--5v-power-for-6vpp-ac-signal

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件: PGA2500OPA2134THP210THS4561

您好!

我想在我的8通道前置放大器设计中使用8 x OPA1632和 OPA143来缓冲8通道 ADC 的 VQ (VCOM)。

查看数据表中的典型应用设计、可以看到"可在此应用中使用低至±8V 的电源、该应用具有出色的性能"

我希望 使用来自 PGA2500的输入信号为器件供电、电压为±5V

 输入= 8.2Vpp (-4.1V 至+4.1V)

输出= 6Vpp (-3V 至+3V)

VCOM 上具有+2.5V 偏置电压、输出电 压范围为-0.5V 至5.5V  

您能告诉我+/-5V 电源在这种情况下是否能正常工作吗?

该器件显示它可以低至+/-2.5V、但我不确定给定电压摆幅需要多少净空。

如果不是 ,您能否推荐一款适合+/-5V 电源范围内 ADC 缓冲器的 TI 器件?

我希望将增益降低约25%、这与示例相同、尽管我需要添加一些增益

滤波。  

很抱歉、如果数据表中的这是明显和详细的、并且我忽略了它!  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    此处显示了每个输出引脚的输出余量:

    对于2.5V Vocm 下的6Vpp 输出信号、每个输出引脚将在4V 和1V 之间变化。 对于+/- 5V 电源、即使在2k Ω 负载下、您也会超出余量限制。

    您在这里驱动哪个 ADC? 您需要的 FDA 规格是什么(带宽、功率、噪声等)

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 Hasan 的回复、

    我正在使用 CS5368

    40kHz 带宽未加权108db ( 10Hz 至20kHz 测量 )

    输入阻抗(差分) 250k

    满量程输入电压@最大1.24*VA Vpp =6.2V

    动态范围 A 加权114db

    我不确定您的电源规格是什么意思? 我使用的是相同的+/-5V PGA2500。   

    我在系统中的其他地方确实有+/-9V 电压,但将其路由到8个前置放大器卡只是 ADC 缓冲器的一个难题。

    ADC 在 PGA2500所使用的+5V 电源轨上运行。

    我需要超低噪声、因为不会给 PGA2500的输出增加任何噪声

    最好使用差分缓冲器来保持卡上的空间。

    我应该根据 DS 实施 N X 6.144MHz 滤波器。

    我需要使用来自 ADC 的缓冲 VCOM 的大约2.6V 偏置缓冲器。

    我将添加的电容器可能会在 PGA2500和缓冲器之间添加去耦电容器、以便 PGA 可以在0v 附近摆动

    OPA2134呢?

    任何想法都将不胜感激:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    THP210是否符合您的规格? 如果需要更高速度的器件、您还可以查看 THS4561。

    最棒的

    Hasan Babiker