主题中讨论的其他器件: PGA2500、 OPA2134、 THP210、 THS4561
您好!
我想在我的8通道前置放大器设计中使用8 x OPA1632和 OPA143来缓冲8通道 ADC 的 VQ (VCOM)。
查看数据表中的典型应用设计、可以看到"可在此应用中使用低至±8V 的电源、该应用具有出色的性能"
我希望 使用来自 PGA2500的输入信号为器件供电、电压为±5V
输入= 8.2Vpp (-4.1V 至+4.1V)
输出= 6Vpp (-3V 至+3V)
VCOM 上具有+2.5V 偏置电压、输出电 压范围为-0.5V 至5.5V
您能告诉我+/-5V 电源在这种情况下是否能正常工作吗?
该器件显示它可以低至+/-2.5V、但我不确定给定电压摆幅需要多少净空。
如果不是 ,您能否推荐一款适合+/-5V 电源范围内 ADC 缓冲器的 TI 器件?
我希望将增益降低约25%、这与示例相同、尽管我需要添加一些增益
滤波。
很抱歉、如果数据表中的这是明显和详细的、并且我忽略了它!