This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器论坛

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979590/processors-forum

器件型号:TMS320VC5502

您好、TI、

我是来自 NYBSYS Private Ltd 的 Tipu, 与 TMS320C5502 eZdsp 主板和 CD 附带的 CCSv4一起工作。 我下载并研究 TMS320VC5502的所有数据表。 DSP 板和 CCSv4可与 CCSv4示例测试(如 led、lcd9616、enet、aic3204、enet、 开关等 所有考试都适用于 CCSv4、但该 CCS 版本与 Windows 10不兼容。 然后我下载最新版本的 CCSv10、但没有用于 TMS320VC5502 DSP 板的示例代码。 因此、我尝试在 CCSv10中运行 CCSv4示例代码、但它不起作用。

我们主要关注的是 DSP 板中的输入音频、并使用 VOLIB 和 AEC-AER 对其进行处理 、然后输出处理数据。 但我无法在 DSP 板中输入音频、因为用于 TMS320C5502的源代码不足、并且在使用 VOLIB 和 AEC-AER C55x 库时也面临一些问题。 我需要一个指南、其中包含一些用于音频输入的检查代码、并使用这些库进行处理。 我在互联网上找不到足够的文档或支持指南。  

可以帮帮我吗?

此致

Tipu、嵌入式工程师

物联网部门

NYBSYS 私人有限公司