This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:输入级

Guru**** 2815305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980091/tlv320adc6140-input-stage

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、

关于 TLV320ADC6140、我有以下问题:

我客户的实施方案具有差分直流耦合输入、因为它们关心低频响应和 LF 失真。

数据表显示直流输入不支持2.5k 输入阻抗。 但是、他们可以在评估板上和实施中选择它。 为什么不支持这种做法?惩罚是什么?

另一段提到 DRE 最大增益受直流输入的限制、具体取决于共模电压。 根据我们的建议、它们目前的电压运行为1.47V。 该偏移的允许最大增益是多少?

-数据表还提到了动态范围和本底噪声对于交流耦合输入的影响不会那么好。 在双通道求和模式下、它们目前获得大约118至119dB (A 加权值)、并且启用了 DRE。 这是否与直流配置中的性能一样好、或者您是否体验到更好的结果? 如果是这样,需要改进的任何提示都是什么,因为这似乎不是由模拟电路驱动它的结果。

-您能提供有关此 ADC 输入级如何工作的任何见解、以便他们能够以最佳方式配置其驱动电路?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、

    尽管 GUI 不会对其进行限制、但我们不建议对直流耦合输入使用2.5k Ω 阻抗设置、因为这可能会降低器件的性能、根据数据表、我们不保证此模式可靠运行。 直流耦合输入会导致更多电流在输入级中流动、并且由于输入阻抗较低、因此无法正确调节该电流、并且可能会影响 THD 性能。

    在直流耦合模式下、输入失调电压直接施加到 PGA。 问题不在于差分共模、而是由于麦克风偏置而可能出现的差分失调电压。 该直流失调电压将被放大、如果增益太高、则会快速导致 PGA 饱和。 因此、应限制增益、以便不超过指定的2Vrms 范围、包括存在的直流失调电压。

    通道总和不能与 DRE 一起使用、这是因为这些算法是独立运行的、并且在不同的时间对通道应用稍微不同的增益。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak!

    康妮