This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 QFN 混频器配置问题

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972351/tas2563-question-of-tas2563-qfn-mixer-configuration

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

我们支持客户配置 TAS2563 QFN 混频器。 但是、使用以下 CFG 时、它会发出异常(金属声音)。
如果有任何缺失或错误、您是否愿意提供建议?



 

# LR 交换

w 98 00 00
宽98 7f 00
宽98 08 6A

宽9a 00
宽9a 7f 00
宽9a 08 5a


# LR 默认值

宽90 00 00
宽90 7f 00
宽90 08 4a

# LR 单声道混频器

宽90 00 00
宽90 7f 00
宽90 08 7a

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年1月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队将查看此案例、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我有几个快速澄清的问题。  

    1. 这是使用 EVM 还是使用客户电路板上的器件看到的?  
    2. 您是在全部3种配置上听到金属声音还是仅在最后一种配置上听到?

    谢谢、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我们根据客户的要求对 TAS2563 QFN (TAS2X63) EVM 进行了测试。
    2.我有不同的行为:

    # LR Swap -> Channel Left Sounds Normal、Metallic Sound on Channel Right

    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    宽98 08 6A

    宽9a 00
    宽9a 7f 00
    宽9a 08 5a


    # LR Default -> Sounds Normal (# LR 默认->声音正常)

    宽90 00 00
    宽90 7f 00
    宽90 08 4a

    # LR 单声道混音器->频道左侧有金属声音、频道右侧没有声音

    宽90 00 00
    宽90 7f 00
    宽90 08 7a

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年1月22日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Wayne、

    Justin 将查看您的结果、并尽快提供回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    最好在更改寄存器设置之前执行软件关断。 您可能还需要在关断后添加延迟以提供器件时间。 这将如下所示:  

    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    W 98 02 02 #shutdown
    D 05 #5ms 延迟
    宽98 08 4a
    W 98 02 00 #ACTIVE

    请尝试此操作、如果您仍看到问题、请告知我。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Justin。 它在我的 TAS2563QFN EVM 上工作:

    ----------------------------------
    # LR 交换

    宽90 00 00
    宽90 7f 00
    W 90 02 02 #SHUTDOWN
    D 05 #5ms 延迟
    宽98 08 6A
    宽9a 08 5a
    W 90 02 00 #ACTIVE

    ----------------------------------

    # LR 正常

    宽90 00 00
    宽90 7f 00
    W 90 02 02 #SHUTDOWN
    D 05 #5ms 延迟
    宽90 08 4a
    W 90 02 00 #ACTIVE
    ----------------------------------

    # LR 混频器(L+R)/2

    宽90 00 00
    宽90 7f 00
    W 90 02 02 #SHUTDOWN
    D 05 #5ms 延迟
    宽90 08 7a
    W 90 02 00 #ACTIVE
    ----------------------------------

    此致、

    陈耀恩
    2021年1月26日





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、  

    很高兴它现在起作用了。 为了清楚、我要补充一点、延迟不需要为5ms。 这只是我用作示例的值。  

    如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、  

    Justin