This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:它是 EVA 原理图上的12V VDD、或数据表中的11.4V。。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980537/tpa3255-q1-which-is-correct-12v-vdd-as-on-eva-schematic-or-11-4v-as-per-datasheet

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3255

您好!

我想知道数据表上的11.4V 与 Vdd 或12V 电压对应的正确值是什么、正如 EVA 板原理图中的正确值?

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于 TPA3255-Q1、我们建议使用高达11.4V 的电压。  该 EVM 适用于 TPA3255。

    此致、

    Robert Clifton