This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:如何检测耳机是否已插入?

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973851/ts3a226ae-how-to-detect-the-headset-was-plugged-in

器件型号:TS3A226AE
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

大家好、

我有一个与检测耳机插件的工作机制相关的问题。

当客户使用耳机进行音频播放时、他们需要关闭计算机上的麦克风。

对于此 TS3A226AE、我们是否有任何引脚可以显示耳机是否已插入?

如果不是、您能否让我们深入了解如何监控 TS3A226AE 工作状态以实现主板控制?

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    TS3A226AE 没有显示耳机是否已插入的引脚。

    此开关自动执行所有操作、即无软件控制。  开关将根据感应到的阻抗对来自插孔的信号进行路由。 它将感应4种不同的模式:

    如果 IC 检测到 TRRS 4极耳机、并且根据插孔设置、它将自动路由开关。 要了解是否连接了麦克风信号 、请使用第3 个或第4个表条目。 例如、如果套管接地、Ring2引脚将不接地、因为它将连接到麦克风、并且套管将短接至 GNDA。

    如果需要更多软件控制、建议使用 TS3A227E -因为此部件还连接了开漏麦克风输出引脚。 这也将为检测状态提供更高的精度。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson