This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:FSYNC 时序要求

Guru**** 2644915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973193/pcm1802-fsync-timing-requirement

器件型号:PCM1802

各位专家、您好!

我对 FSYNC 有疑问。
如果我们使用24位、MSB 优先、左 Justfied、格式0、FSYNC 始终为高电平、如图23所示。
但从图24中可以看出、FSYNC 具有 BCK 的时序要求。
我对如何使用 FSYNC 有一点困惑。 我们如何考虑 FSYNC 信号?

如果你能给我答复,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    可以将 FSYNC 保持在高电平。 该器件使用异常接口通过 FSYNC 来控制 BCK、计时仅在使用此功能时才相关。 不过、我建议将 FSYNC 接至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢你的答复。
    我知道 FSYNC 将高电平连接起来是好的。
    您的意思是接口模式需要 bck 时序(在数据表 P21 7.4.5中)。 我的理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    FSYNC 是接口的一部分、您选择在从模式下切换该信号。应按照表7中的给定考虑 FSYNC 和 BCK 上升沿之间的设置时间、但如果 FSYNC 刚刚接至高电平、则可以忽略该时间。

    最棒的

    Zak