This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M 直流保护功能在没有音频播放时启动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970041/tas5766m-tas5766m-dc-protection-kicking-in-when-no-audio-playing

器件型号:TAS5766M

我们在单声道配置中使用 TAS5766M、其中 OUTPR/OUTNP (OUT_RIGHT)连接到一个扬声器终端、OUTPL/OUTNL (OUT_LEFT)连接到另一个扬声器终端。 TAS5766由 AVCC 和 PVCC 引脚的+12V 直流供电。  AVDD 和 DVDD 引脚由3.3V 电压供电。  

我们看到一些装置出现了问题、扬声器发出重复的咔嗒声。  

  • 在一个设备上、一旦初始化 TAS5766M、扬声器就会开始单击。  
  • 在另一台设备上、只有在系统预热后才会发出咔嗒声。  您可以使用热风枪加热 TAS5766、使其开始更快地点击。
  • 您可以使用冷喷剂冷却 TAS5766、使任一装置上的卡嗒声停止。

经过一些调查、我们发现扬声器引脚之间没有音频播放时的直流电压(我们验证了 I2S 总线上没有音频数据)。

  • 扬声器引脚(在 LC 滤波器之后)具有不同的直流值。 OUT_RIGHT 和 OUT_LEFT 引脚的 PWM 输出不具有相同的占空比、因此扬声器引脚上的直流值具有直流失调电压。   
  • 在第2个单元上、系统通电时扬声器引脚之间的直流电压为1.5V。 随着系统预热、直流电压保持上升。 当直流电压达到2.4V 时、扬声器开始点击。
  • 我们观察到 PWM 正在停止并大约每1.3秒重新启动一次。 当 PWM 关闭时、它将在大约700ms 后重新启动。 TAS5766足够预热后、通过点击扬声器来打开/关闭 PWM 周期、只需重复此过程。 R.
  • 由于扬声器引脚之间的直流电压、这看起来像是启动了直流保护。

大问题:什么会导致扬声器引脚之间产生直流电压? TI 以前是否遇到过这样的问题?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    建议在正常温度和更高温度下测量直流偏移值、然后在此处分享以供进一步分析。

    请在 TI EVM 板中使用相同的配置进行交叉检查、以共享结果。

    此外、建议也检查电感器的不匹配情况。 实际上、在我们的信号路径中、直流旁路退出以过滤直流输出。

    BR、

    别名  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非我们的所有系统都显示了此问题。  在工作正常的系统上、扬声器引脚之间的正常直流电压(无音频回放)约为3mV。

    在受影响的设备上,扬声器输出之间的直流电压大于2.4V,导致扬声器发出咔嗒声。 根据 TAS5766数据表、当直流输出超过电源电压的20%时、直流保护电路会关闭输出并等待0.65秒、然后再打开输出。 我们的系统使用12V 电源、因此20%直流阈值为2.4V

    在"发生故障"的设备上、TAS5766在系统引导时正常配置。  当系统处于22C 室温时、一旦配置 TAS5766M、扬声器输出之间的直流电压为1.5V。  当单元升温时、直流电压会上升、直流保护开始时、直流电压会一直上升到2.4V。 然后输出关闭、直流电压降至零。  ~0.7秒后、输出开启、直流电压再次上升至2.4V、然后直流保护再次生效。  随着系统继续运行、TAS5766继续预热、直流电压继续升高。  在不增加任何外部热量的情况下、直流电压约为2.8V。

    在同一个系统中、我使用热风枪将 TAS5766轻轻加热至大约60°C。  直流电压上升至4.2V。  直流保护仍在踢进。

    我能够用一串凉爽的空气冷却 TAS5766、并能够将直流电压降至大约1.5V。

    我们看了 PWM 输出(在滤波器之前)、在正常工作的系统上、OUTR 和 OUTL 输出具有相同的占空比、可在扬声器引脚(在滤波器之后)之间提供非常低的(毫伏)直流电压。  

    在 TAS5766芯片出现故障的系统上、OUTR 和 OUTL 输出在滤波器之前显示了不同的占空比。  在滤波器之后、扬声器引脚上的直流电平在它们之间具有很大的(>1V)直流电压。

    问题并非所有系统都存在、但我们的客户站点上有多个系统显示了此问题。   

    我们之前已经在 TI EVM 板上进行了测试、从未发现扬声器引脚之间的直流电压存在此问题。

    OUTR 和 OUTL 输出上的滤波器具有相同的电感器和电容器值。  在每个输出上、我们有两个并联的22uH 电感器(~11uH)以及一个1uF 电容。 我们可以检查 PCB 上安装的电感器、但我们看到一些系统工作正常、有些系统存在此问题。

    我们的主要问题是、当没有播放音频时、OUTR 和 OUTL 的输出为什么会具有不同的 PWM 占空比?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、客户:

    我很奇怪、在没有音频播放的情况下看到不同的 PWM 占空比。 我方面建议:

    1. 只需进一步确认:请绕过智能放大器功能和 EQ 功能、然后在 已发布的电路板上重新初始化已发布的 TAS5766;
    2. 您是否尝试对已发布的电路板/TAS5766和 Good 电路板/TAS5766进行 ABA 测试以进行进一步确认?

    如果此问题位于 TAS5766中、则建议前往 TI 进行进一步的质量分析。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当没有音频播放时、PWM 占空比会有所不同、这是很奇怪的。   

    对于项目1:我需要与一些软件工程师合作、绕过智能放大器和 EQ 功能、然后重置 TAS5766。

    对于项目2:我不熟悉这项 ABA 测试。  您有更多信息吗?   

    谢谢。

    David Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Alix 今天正在休假、因此我将接管支持。

    ABA 测试意味着交换正常/异常电路板上的器件、并查看故障是否出在特定单元或电路板上。

    或者更直接的方法是、

    您有 TI EVM 吗? 您只需将异常器件放在 TI EVM 上、然后使用客户的配置初始化器件、看看它是否能正常工作。

    如果故障是按照特定器件的要求发生的、则您可能需要联系 TI 质量团队以退回器件进行故障分析。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、DACR 输出和 INPR 输入之间的交流耦合电容器存在泄漏问题。  我们将电容从1.0uF、10V、0402器件更改为0.1uF、50V、0402器件、扬声器引脚之间的直流电压降至~1-2mV。  通过在0.1uF、50V 电容器上放置一个10Meg 电阻器并测量160mV 直流电压、我能够"强制"产生泄漏电流。  移除10M 电阻后、直流电压降至~1-2m