This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863 VINL1/VIN1P 引脚输入范围

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973949/pcm1863-pcm1863-vinl1-vin1p-pin-input-range

器件型号:PCM1863

大家好、  

当 PCM1863 VINL1/VIN1P 引脚配置为单端模式时、我想知道它的输入范围。 在数据表 7.1的绝对最大额定值中、VINxx 至 AGND 电压应在-1.7V ~ 5V 范围内。  

但在 EVM 测试中、当 PGA 配置为单端模式时、我们发现 VINL1可以承受10V (峰峰值)输入。 这是正常的吗?

如果是、我想知道当 VCC 电源电压为3.3V 时、引脚为什么能够承受如此高的电压。 谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    PCM186x 实际上在输入端有一个内部衰减器、这就是绝对最大额定值远低于接地值并高于3.3V 电源轨的原因。 这就是在单端模式下实现2.1Vrms 摆幅的方法。 还有一些额外的裕度、集成 PGA 确实能够进一步衰减输入信号。 但是、我仍然不建议在最大额定值之外运行、因为这可能会随着时间的推移使输入电芯降级、并最终导致器件损坏。

    最棒的

    Zak