This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:是否支持 Windows 10?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980130/purepath-cmbevm-windows-10-support

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

团队、  

客户希望获得一个用于单独驱动扬声器 的 EVM 以加快调优速度。  PP-SALB-EVM 缺货。

 PurePath-CMBEVM 看起来可能更适合。 但是,它说它仅支持 Win7和 WinXP。  

  • 是否支持 Windows 10?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    客户想要测试哪种设备?  

    我们支持 Windows-10。 我将检查这是否只是对 PurePath-CMBEVM 文档的监督。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清! 我们使用的是 TAS5825M。  

    我马上订购 EVM!

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

     然后 、您需要使用 PurePath-CMBEVM。 它可以在 Windows 10上运行。  

    此致、

    Robert Clifton