This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:在一条(相同)线路上连接多个 DRV134以添加/求和信号

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973557/drv135-multiple-drv134-on-one-same-line-to-add-sum-signals

器件型号:DRV135

您好!

是否可以在同一线路上使用多个 DRV135来向该线路添加多个音频信号?

例如、如果我有3个麦克风信号(在不同的位置)、并且我希望将所有麦克风的信号()"混合"到一条差分线路、那么 DRV135是否可以实现这一点?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经对您的用例进行了仿真、如下所示、并连接了 Tina 仿真。 您可以在我的回复的最下方找到下载文本链接。 如果您愿意、这将使您能够对电路进行进一步仿真。  

    您可以看到、我有3个模拟麦克风输入接入3个 DRV135器件。 我将输出汇总到标准加法放大器配置中。 下面的瞬态波形显示了将3个输入相加的所需行为。  

    下面的结果显示了振幅为3.24的 Vout1+、Vout2+、Vout3+被用-9.72的值与最终输出相加。  

    e2e.ti.com/.../DRV135-Summing-sboc145b.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不应该像之前的响应中所示那样使输出短路。 请参阅随附的 TINA 仿真更新。 下面的原理图显示了校正。  

    e2e.ti.com/.../8233.DRV135-Summing-sboc145b.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速支持和有效回答。

    此致。

    Marc