This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:TLV320AIC3107内部 ADC 的分辨率是多少

Guru**** 2515840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980176/tlv320aic3107-what-is-the-resolution-of-tlv320aic3107-internal-adc

器件型号:TLV320AIC3107

大家好、

只需检查 TLV320AIC3107内部 ADC 的分辨率?它是8位还是10位还是其他分辨率? 我在我们的数据表中找不到此信息。 您能不能就此提供帮助。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3107内的 ADC 具有92dB 的 SNR、可转换为大约15位的 ENOB。  (92.06dB = 15位)。