This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:PCM1792A 复位操作

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980250/pcm1792a-pcm1792a-reset-operation

器件型号:PCM1792A

你好

我正在使用 PCM1792A 处理 DAC 项目。 在斯堪的纳维亚、这是一个在黑暗的冬季月份中经过时间的项目! 该设置使用 PIC MCU 根据输入数据控制音量等。

我需要注意的一点是、如果 MCU 发生故障或根本不启动、DAC 将保持未配置状态、这意味着没有衰减。 这意味着通过音频通道的音量已满。 去年、我使用了来自 MCU 的 GPIO (通过电阻器下拉)、并将其连接到 DAC 上的/RST 引脚。 这仅在 MCU 软件满足所有条件时发布。 这样、音频在以下两种情况下(正如我想要的)被阻止:

- POR 后无 MCU 启动

-运行期间 MCU 复位

到目前为止都很好。 重点是、我无法从数据表中真正看到在 POR 之后或动态时将/RST 引脚拉至低电平应该会产生这种效果。 是运气好、还是根据我的观察结果设计用于禁止 DAC 运行的/RST 引脚。 也许我是盲人、但再说一次、我无法从数据表中看到这一点。

感谢您的确认。

谢谢
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在这种情况下、/RST 将阻止输出提供任何电流、并且它将使配置寄存器保持其默认状态(或者实际上、/RST 的上升沿将允许初始化寄存器)。

    我认为您的启动/复位计划是合理的、应满足您的需求。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    是的、这与我的观察结果完全一致、正是我在 DAC 中需要发生的事情(以便我可以安全地将音频输出静音)。  

    如果不在其中、则在未来的修订版中、数据表中可能会有一件好事。

    谢谢

    标记