This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:EVM PCB 设计-减少部件数量

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980231/tas3251evm-evm-pcb-design---reduction-in-parts

器件型号:TAS3251EVM

你(们)好。

我们正在从产品的可用光绘文件中构建 TAS3251EMV。  我想知道我们是否可以减少 PCB 上的组件数量、因为我们不需要标准 EVM 的以下特性:

  1. 光学输入
  2. 输入同轴电缆

我们有一个外部 I2S 源(也希望使用 USB 音频模式)作为测试的一部分。  我想知道、一旦我们收到组件进行构建、我们是否可以在 PCB 上保留"未安装"的组件?

非常感谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果您决定使用 I2S 作为电路板上的音频输入、则完全不需要光学/同轴电缆。

    只需确保您的电路板上的 I2C 控制和 I2S 音频信号路径正常。  

    谢谢!

    此致、

    Sam