This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:I2C 可访问

Guru**** 2951610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973699/pcm1864-q1-i2c-ready-to-access

器件型号:PCM1864-Q1

大家好、

DVDD=AVDD=IOVDD=3.3V 稳定后、启动 I2C 通信需要多长时间?

该数据表具有如下 POR 时序图。 它是否取决于外部时钟频率?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

    遗憾的是、我们没有指定的启动时间。 我建议在电源稳定后20毫秒延迟、然后再尝试写入任何寄存器、以便为器件提供一段时间来进入其默认状态。

    最棒的

    Zak