This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:IOVdd 电压问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979287/tas2505-q1-iovdd-voltage-issue

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我想向您询问 TAS2505-Q1的 IOVDD 电压问题。 当所有电源(AVDD、DVDD、SPKVDD、IOVDD)关闭时、IOVDD 电压为2.2V、而不是我的客户电路板上的0V。 我的客户表示电流似乎从 I2C 接口上拉的3.3V 电源流向 IOVDD、此外、I2C 接口上拉的3.3V 电源由 MCU 电源供电。 您能解释一下根本原因吗? 而且、I2C 接口引脚是否会因该问题而损坏? 请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey、

    这应该与 I2C 线路电压电平相关。 在内部、有一个 ESD 结构、I2C 引脚和 IOVDD 电源引脚之间连接了一些二极管。 在正常运行期间、该二极管反向偏置(关闭)。 但是、如果 I2C 线路保持比 IOVDD 更高的电压、则该二极管可以导通并上拉电源。 应避免这种情况、因为它处于绝对最大额定值。 从长远来看、存在内部损坏的风险。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    感谢您的回答。 它将帮助我和我的客户了解此问题。 我对此表示赞赏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeffrey、

    请告诉我们是否可以帮助您解决其他问题。 我们很高兴为您的问题提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    还有一个问题、我想知道如何避免这种情况。 I2C 开关是否应用于 I2C 线路?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey、

    I2C 开关是一个选项。 但我们还建议将 I2C 上拉电阻器连接到 IOVDD。 这样、IOVDD 引脚和 I2C 线路将同时加电。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    感谢您的回答和友好的解释。

    此致、