This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:单端启动 PoP

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979744/tpa3255-single-ended-startup-pop

器件型号:TPA3255

你(们)好。

我在2.1模式下使用3255、低电平驱动器连接到 BTL 输出、中高驱动器连接到两个 SE 输出、如所附的图所示。 启动时、由于 C101..103输出电容器充电至 PV/2、放大器在其 SE 输出上产生一个小的"噼啪"声。 除了使用继电器之外,是否还有其他解决方案可避免这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    由于扬声器的一侧无法在启动期间进行控制、因此单端输出配置本身具有较高的风险、可能会出现可闻杂音干扰。 因此、当使用2.1 BTL 或4x SE 模式时、我们建议将 CSTART 电容器更改为1uF。  

    您能否确认 CSTART 电容器的值?  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,似乎错过了那个,因为它仍然是47n。 感谢您的回复!