This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:数据表中的 PCM 音频数据时序

Guru**** 2945940 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979937/pcm5100a-pcm-audio-data-timing-in-datasheet

器件型号:PCM5100A
主题中讨论的其他器件: PCM5100

尊敬的 TI 专家:

PCM5100的数据表中有 PCM 音频时序技术规格、但已在 PCM5100A 的数据表中删除。

为什么将其删除? (以下捕获不在 PCM5100A 数据表中。)

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我不确定为什么在 PCM510xA PDS 中删除了时序信息。  某些规范、如最大 BCK 频率、被其他规范取代。  此外、大多数 I2S 源都相当标准化、因此我们通常不会看到 I2S 数据源的时序问题。

    谢谢、
    Paul