大家好、团队、
我从客户那里得到了一些问题。 您能确认这些信息吗?
问题1. 数据表显示
在 VIN=-0.5dB、Fs=48kHz、Ta=-40C~125C 的条件下、THD+N=-93dB
以下条件下的 THD+N 是多少?
THD+N=?? VIN=-1.0dB、Fs=48kHz、Ta=-40C~125C 条件下的 dB
问题2. 请告诉我当 VDD =低于2.2V 时内部复位的行为。
*我想确认 PCM1808-Q1和其他器件之间的加电时序发生变化时是否存在任何问题
问题3. Ω 引脚 μF 和 kΩ、数据表显示引脚通常使用抗混叠低通滤波器(100 μ H 和0.01 μ F 至1 μ F 和1000pF)。 您能告诉我输入条件吗?
如果滤波器为100Ω μ F、0.01uF、则 fc 将为159kHz。
例如、如果 fs = 48kHz、我们应该削减24kHz 或更高。
fc = 159kHz 时似乎没有影响。
是否应根据输入条件选择滤波器值?
谢谢、
Yuta Kurimoto