This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:THD+N、上电复位、抗混叠滤波器问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973137/pcm1808-q1-thd-n-power-on-reset-antialiasing-filter-questions

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、团队、

我从客户那里得到了一些问题。 您能确认这些信息吗?

问题1. 数据表显示

在 VIN=-0.5dB、Fs=48kHz、Ta=-40C~125C 的条件下、THD+N=-93dB

以下条件下的 THD+N 是多少?

THD+N=?? VIN=-1.0dB、Fs=48kHz、Ta=-40C~125C 条件下的 dB

 

问题2. 请告诉我当 VDD =低于2.2V 时内部复位的行为。

*我想确认 PCM1808-Q1和其他器件之间的加电时序发生变化时是否存在任何问题

 

问题3. Ω 引脚 μF 和 kΩ、数据表显示引脚通常使用抗混叠低通滤波器(100 μ H 和0.01 μ F 至1 μ F 和1000pF)。 您能告诉我输入条件吗?

如果滤波器为100Ω μ F、0.01uF、则 fc 将为159kHz。

例如、如果 fs = 48kHz、我们应该削减24kHz 或更高。

fc = 159kHz 时似乎没有影响。

是否应根据输入条件选择滤波器值?

 

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、您好!

    我们不会在所有工作条件下提供规格、但 THD+N 非常相似、输入信号只有0.5dB 的差异。  

    当 VDD 小于2.2V 时、内部上电复位会使器件保持复位状态。

    抗混叠滤波器的目的是滤除可能混叠回音频频带的高频信号分量、因为抽取滤波器响应以调制器频率的倍数重复。 例如、如果调制器以6.144MHz 运行、采样率为48kHz、则有另一个通带大约为12.288MHz 至12.309MHz。 您的目标是滤除该高频带中可能存在的任何噪声。 高于24kHz 的低频成分将由抽取滤波器滤除、因此无需为此类低频设计抗混叠滤波器。

    最棒的

    Zak