This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:外部存储器中的系数

Guru**** 2542190 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979878/tas5805m-coefficients-in-external-memory

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

TAS5805M 数据表在第84页和第88页的"设计要求"中提到了"用于系数的外部存储器(如 EEPROM 和闪存)"、但我找不到任何详细信息。  是否可以将 I2C、SPI EEPROM 或闪存直接连接到 TAS5805M 以降低 MCU 的存储要求?  我找到了 TAS5825M 的应用手册、但 TAS5805M 没有 GPIO0-2。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    TAS5805M 没有等效的 EEPROM SPI 加载过程、您需要通过 I2C 更新系数。

    此致、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    能否更新数据表以删除杂散基准?