This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:寄存器值

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973104/pcm3070-registers-value

部件号:PCM3070

大家好、

PCM3070寄存器的读值如屏幕截图所示。

PAGE0 寄存器0x3F D6已设置为1 (右侧 DAC 通道加电)、但 PAGE0寄存器0x25 D3仍为0、表示右侧 DAC 断电。

PS:长时间上电后执行读取操作

造成这种现象的可能原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户已解决问题。 客户告知是因为将 Page0 0x40 D7设置为1:

    右调制器输出控制

    0:当右 DAC 通道断电时、数据为零。

    1:当右 DAC 通道断电时、数据是左 DAC 调制器输出的反相版本。 可在使用差分单声道输出时使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    很高兴他们能够解决此问题、并感谢您分享。 如果出现任何其他问题、请告知我们!

    最棒的

    Zak