This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:输入阻抗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972873/pcm6240-q1-input-impedance

器件型号:PCM6240-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140

大家好、

您能否为 PCM6240和 TLV320ADC6140提供输入阻抗的最小值和最大值?

PCM6240-Q1

TLV320ADC6140

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji-San、

    σ σ 值未经过精密修整的内部无源器件分布(典型值/最小值/最大值)的一般指导是一个 Guassian (正常值)分布、其中1 μ A 值为+/-5%、3 μ A 值约为+/-15%。 我们没有明确测试最小/最大阻抗值、但会适用相同的一般分布。

    最棒的

    Zak