主题中讨论的其他器件: OPA1671
各位专家、您好!
我的客户有一些问题需要您确认。 谢谢!
- 我们在数据表电气参数表(8V/us)和表3 (4V/us)中看到了不同的压摆率。 请问这两种情况有何不同?
- 对于压摆率= 8V/us 的情况、我们能否知道它对于3V/3MHz 应用而言是否太慢? (周期= 0.33us、需要0.375us 才能从0V 斜升至3V)
- 它们将+V 连接到3V、而-V 连接到 GND、但建议运行条件下的电源电压最小值为4.5V。 我们是否可以知道它是否有问题?
- 如果3V 电压不可接受、它们将连接-V 至-12V。 但可接受的输出电压范围为-0.3V~3.6V。 我们是否可以知道我们是否有更好的选择?
- 它们的频率要求为3MHz、OPA1688带宽为10MHz、它们想知道它是否适合它们。
此致、
Ann Lien