This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:EN 引脚的漏电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2025D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979905/tpa2025d1-leakage-curent-of-the-en-pin

器件型号:TPA2025D1

大家好、

我的一位客户正在使用 TPA2025D1、他们报告说、如果弱上拉使能引脚、则表示~10Mohms、 在引脚上观察到一些中间电压。 与来自 BU 的先前反馈一样、器件内部没有内部上拉下拉电阻器、因此可能是泄漏。 但在我们的数据表中、我们没有关于 EN 引脚上泄漏电流的规格。 您能否共享数据、以查看电阻器的大小。

此致、

Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我建议使用我们在 EVM 中使用的值(100千欧)。 该电阻器具有良好的结果、肯定会导致电压降低。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.