主题中讨论的其他器件: TAS5805、 TAS5825M
大家好、
这是 Brandon。 我们在调试 TAS5805M 时遇到了一些问题。
我们的项目使用 TAS5805放大器。 以最大音量播放歌曲时、偶尔会触发过流保护。 您能帮您对此提供一些建议吗?
两个功率放大器(其中一个是 U100、BTL 模式)连接到中频 SPK、与3.3uF 串联、后跟高频 SPK。 另一个 U200、PBTL 模式连接到低频 SPK。
这种现象如下:我尝试了两台机器。 播放时 中,触发错误过流保护的次数为10次的1次。 在回放过程中的某个点、低频 SPK 盒停止发出声音。 无法自行恢复。 按菜单上的 STOP、然后播放将再次响铃。 软件读取寄存器以显示过流保护。
下面是我这边的一些测试供参考。
1.在低频功率放大器16V 稳定电容 C201、C202上,飞线的电压纹波在 Ferry and Hotel California 不超过500mV
2.在中高频功率放大器16V 电压稳定电容器 C104、C105中,在费里亚和加利福尼亚酒店,飞线的电压纹波不超过500mV
3.添加功率放大器 LC 输出的 L 飞线和电流钳位、以测量低频 L200下的最大电流。 渡轮1.08A California Hotel 1.46A The Waiting Game 1.55A Life is 奇妙1.5A
4.将功率放大器的 LC 输出的 L 飞线添加到电流钳位中、并测量电流以捕获中频 L102处的最大值。 渡轮1.61A 加州酒店2.02A 等待比赛2.32A 生活精彩2.2A
您能帮您提供一些有关此方面的指南吗?
e2e.ti.com/.../layout_2A62FE56_.zip
e2e.ti.com/.../MEISSA_5F00_MINI2_5F00_AUDIOPA_5F00_H103_5F00_200629.pdf
BR
Brandon。