This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:在 PBTL 模式中偶尔会发生错误过流触发

Guru**** 2540670 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971609/tas5805m-false-overcurrent-trigger-happened-occasionally-in-pbtl-mode

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805TAS5825M

大家好、

这是 Brandon。 我们在调试 TAS5805M 时遇到了一些问题。

我们的项目使用 TAS5805放大器。 以最大音量播放歌曲时、偶尔会触发过流保护。 您能帮您对此提供一些建议吗?
两个功率放大器(其中一个是 U100、BTL 模式)连接到中频 SPK、与3.3uF 串联、后跟高频 SPK。 另一个 U200、PBTL 模式连接到低频 SPK。

这种现象如下:我尝试了两台机器。 播放时 中,触发错误过流保护的次数为10次的1次。 在回放过程中的某个点、低频 SPK 盒停止发出声音。 无法自行恢复。 按菜单上的 STOP、然后播放将再次响铃。 软件读取寄存器以显示过流保护。

下面是我这边的一些测试供参考。

1.在低频功率放大器16V 稳定电容 C201、C202上,飞线的电压纹波在 Ferry and Hotel California 不超过500mV

2.在中高频功率放大器16V 电压稳定电容器 C104、C105中,在费里亚和加利福尼亚酒店,飞线的电压纹波不超过500mV

3.添加功率放大器 LC 输出的 L 飞线和电流钳位、以测量低频 L200下的最大电流。 渡轮1.08A California Hotel 1.46A The Waiting Game 1.55A Life is 奇妙1.5A

4.将功率放大器的 LC 输出的 L 飞线添加到电流钳位中、并测量电流以捕获中频 L102处的最大值。 渡轮1.61A 加州酒店2.02A 等待比赛2.32A 生活精彩2.2A

您能帮您提供一些有关此方面的指南吗?

e2e.ti.com/.../layout_2A62FE56_.zip

e2e.ti.com/.../MEISSA_5F00_MINI2_5F00_AUDIOPA_5F00_H103_5F00_200629.pdf

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    对于 TAS5805和 TAS5825、请尝试将所有0.22uF BST 电容更改为0.47uF。 然后再次尝试查看此问题是否已解决。

    对于 TAS5825M、数据表显示的是0.47uF 而不是0.22uF。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我们将 BST 上限从0.22uf 更改为0.47uf、这个问题可以在某些歌曲中得到解决、根据我们 的统计数据、误触发的可能性已经降低、但在某些歌曲中仍然会发生。

    通过我们的实验、这种情况会更容易触发。

    绿色是电源电压;

    黄色的是 BST 电容器上的电压;

    粉色的是 L200上的电流;

    您能给我更深入的了解吗?

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    您能为我们提供更多有关这方面的见解吗?

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    从波形中、我发现可能触发 OCT (7.5A)的电流尖峰不大。 您可以通过设置例如、将 GPIO 配置为故障。 GPIO0:

    w 98 00 00

    w 98 7f 00书籍0;

    W 98 60 01 #GPIO 0作为输出

    W 98 7f 0B #GIOP 为故障、注意需要一个上拉电阻器

    然后、您可以使用故障触发来捕获以下波形:BSTA+、BSTB+、BCLK、GPIO0

    BR、

    Alix Wan。