This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:结合了工艺流程的特性

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971767/tas5825m-combine-features-of-process-flows

器件型号:TAS5825M

大家好、TI 团队、

我正在使用 tas5825m 进行放大器项目。 使用该放大器芯片的测试设计到目前为止已经启动并运行。 现在、我想选择哪个流程。  

问题是、我需要各种功能、没有包含所有这些功能的流程。 我绝对需要的功能:

-混合调制
-延迟
-动态 EQ
AGL
-选择使用更多滤波器进行交叉,而不是对一般电子清使用如此多的滤波器(例如在1.1模式下)

是否可以将各种工艺流程的特性相结合? 您能否提供一些有关 DSP 内核内部信号路由的信息? 借助这些信息、可以在数据表的帮助下配置所需的功能。

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    受内部 DSP 资源的限制、这些功能无法同时实现。 请检查最近的一个。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    问题是、是否可以在不受工艺流程限制的情况下(在提供的 DSP 功率范围内)组合这些特性。

    当放大器处于空闲状态的时间更长(~1/2小时-->~60°C)时、我的输出电感器变得非常热。 因此、我想使用混合调制、因为电感器在该调制方案中保持冷却。 是否可以使用 tas5825m 实现电平检测、以便在几分钟内没有信号时禁用输出级(可能是通过 i2c 读取的寄存器、并控制主机 MCU 上的备用)?

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我们将电平计集成到 SoC、以读取输入音频电平。 因此、您的解决方案需要由 SoC 完成。

    实际上、TAS5825本身无法使用当前的解决方案来实现这一目的。

    此外、您可以尝试1SPW 模式吗?

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    是的、我将尝试1SPW 调制。

    我在 ppc3软件中检查了电平表:

    w 98 00 00
    w 98 00 01
    r 98 48 04 

    我还查看了数据表和工艺流程文档、了解有关液位计的信息。 几乎没有任何信息。 那么、我需要读取第0x01页上的寄存器0x48 (对于左通道)吗?!

    该数据的格式是什么? 它是-1和1之间的值还是以 dB 为单位的值? 该级别值的实际执行频率如何?

    请提供有关电平检测功能的有用信息。

    此致、Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    请参阅: https://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf?ts=1611566664849&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5825M%253FkeyMatch%253DTAS5825%2526tisearch%253DSearch-EN-everything%2526usecase%253DGPN  

    电平计的格式与 I2S 相同:数据宽度、有效数据等

    您还可以在 E2E 中搜索相关主题讨论。

    BR、

    Alix Wan。