This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:在多个 TPA3116D2EVM 上馈送单个音频输入

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980070/tpa3116d2evm-fed-a-single-audio-input-on-multiple-tpa3116d2evm

器件型号:TPA3116D2EVM

大家好、

是否可以将一个音频输入馈送到多个 TPA3116D2EVM?
客户希望使用现代的 hifi 扬声器重新调整旧版控制台立体声系统。 他需要比单个 tpa3116d2evm 提供的功率更多的功率、因此他需要知道他是否可以通过分离输入运行这些板、以便您可以通过一个输入源运行多个板、从而运行多个通道。

此外、您是否能够在 多个电路板上运行单个数字信号处理器?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    只要他不想将输出连接在一起、就不会出现问题。  

    取决于数字信号处理器。 不过、我看不到这不起作用的任何原因。  

    此致、

    Robert Clifton