This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AK5384交叉参考替换和升级

Guru**** 2652035 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977453/ak5384-cross-reference-replacements-and-upgrades

主题中讨论的其他器件:PCM1840

您好!

我们正在寻找 AK5384的交叉参考替代产品、并在论坛中阅读 PCM1840的响应

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/953907

 n`t、PCM1840不 支持菊花链。 我们始终在菊花链中使用两个 AK5384、并可将其替换为具有菊花链的四通道音频 ADC 或八通道音频 ADC。

n`t 仅使用交流测量;我们不需要直流测量。

我们使用 AK5384作为每通道48kSPS 的从站、并使用 TDM 256模式进行通信。

TI 建议使用哪种具有菊花链的四通道(4通道)或八通道(8通道)音频 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个附加项:

    "我们更喜欢一个可以独立运行的 ADC、它只能在硬件中进行配置、而不能使用软件寄存器进行配置。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michi、

    遗憾的是、我们没有任何包含 TDM 菊花链功能的硬件控制器件。 我们提供支持此功能的软件控制器件。  

    如果它们需要多达8个通道、则应该能够通过一个逆变器连接到其中一个器件 FSYNC 引脚(以便它将在插槽4-7中输出数据)、使2个 PCM1840在 TDM 模式下运行。 这是否是可接受的实施?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢