This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:PCM5141中的零数据检测

Guru**** 2811335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972113/pcm5141-zero-data-detect-in-pcm5141

器件型号:PCM5141

您好、先生、

我是否可以询问是否可以调整零数据阈值以实现零数据检测功能、当低于阈值的一些噪声时、也可以进行静音?

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    零数据检测只是 DIN 引脚的数字检查。  如果 DIN = 0时有足够的样本、则器件会将零数据检测置为有效。  如果将卷设置为低于特定阈值、您是否希望实施标志?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我已通过电子邮件向您发送了详细说明。 请帮助查看。

    此致、

    Wenting