This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:在特定条件下电源引脚的功耗

Guru**** 2520910 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972971/tlv320aic3120-power-consumption-of-power-pin-under-certain-condition

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、团队、

我收到了客户的询问、客户希望了解 TLV320AIC3120电源引脚在以下条件下的功耗。


★您能告诉我以下条件下的电流消耗值吗?

●编解码器使用条件
・应用:消息指引、报警声等由外部扬声器发出。 连接一个扬声器。
・外置扬声器为8Ω Ω
・声压级:在1m 的距离处为70dB 或以上
  声压级(dB)= S + 10log10 (P / D ^ 2)= 77 dB
  S:扬声器输出声压:81dB (W/m)(扬声器规格:83±2dB (W/m)@ 800、1000、1200、1500Hz (平均值)
  P:功率放大器输出:0.4W (编解码器规格:0.4W @ 8Ω、A VDD = 3.6V)⇒A VDD 使用3V、因此过程约为0.4W。
  D:扬声器之间的距离:1M

・未使用麦克风。 因此、不使用 ADC。
・耳机输出未使用。
・μ s 采样频率:16kHz 或8kHz
・量化位数:固定16位
μ・音频接口:I2S 接口(由 CPU 控制)
・BCLK 输入:大约512KHz (CPU 的时钟输出)。 使用 BCLK 时钟作为 PLL 的参考时钟
未・μ C MCLK
μ・编解码器用作从机模式

编解码器的・电源电压
  A VDD:3.0V
  HP VDD:3.0V
  DVDD:1.8V
  IO VDD:3.0V
  SPK VDD:3.3V *它们真的想提供5V 电压,但由于图形限制,3.3V 电压被提供。

如果需要其他信息、请联系我。

我期待收到您的回复。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    功耗不仅受上电的内部模块的影响、还受所使用的处理模块的影响。 有一 个功耗特性应用手册 、其中包含一些有关处理块和配置的信息。 这应该能够很好地了解器件的功耗类型。  

    此致、

    Aaron Estrada