This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:关于关断序列

Guru**** 2549560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972963/tlv320aic3104-about-shut-down-sequence

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

关于 TLV320AIC3104的关断序列、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

根据数据表第87页、说明了上电顺序。

关闭时需要相同的剂量序列?

 

(DVDD→AVDD、DRVDD→IOVDD)

此时、如果我们需要保持 AVDD、DRVDD > DVDD、我们应该在开始关断时保持多长时间的延迟时间?

 


 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    断电时应遵循反向操作。 DVDD 应首先断电、然后是 AVDD/DRVDD、最后是 IOVDD。 上电和断电的最佳情况是器件之间存在0ms 延迟。 以下 E2E 常见问题解答对此进行了介绍。  

    希望这些信息能有所帮助。  


    此致、

    Aaron Estrada