This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:瞬时压降低于推荐的工作电源电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973088/pcm1808-q1-momentary-drop-below-recommended-operation-supply-voltage

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1808

大家好、

您能不能建议 PCM1808如何从瞬时电源电压(Vcc)压降中恢复?

例如、如果 Vcc 从5.0V 降至4.5V (低于建议的工作范围)、然后返回5.0V。  

1.是否有可能产生"噼啪噪声"?

2.设备是否存在异常行为的可能性?

再次施加5.0V 电压后、器件会恢复正常运行?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    这是一款汽车器件、我们不建议在低于建议的最低电源电压的情况下运行该器件。  也就是说、该器件稳健耐用、接近4.5V 最小电压的微小干扰不太可能对大多数器件产生影响。  不建议将电压降至最低电平以下、也不建议在大量器件上使用、因此我们必须建议客户遵守推荐的数据表条件。

    1)  低于最小模拟电源电压的操作在所有器件差异中都是未知的。  如果电压下降到足够低的水平以突然关闭模拟内核、那么应该会产生模拟效果。

    2)  见上文。

    3)  是的、它将恢复正常运行。  数据表的"上电"部分提供了有关数字电路上电的其他信息。