This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 自举连接错误和解决方法问题

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972995/tas5805m-question-of-tas5805m-bootstrap-connection-error-and-workaround

器件型号:TAS5805M

您好、Sirs、

在我的客户的系统板上发现自举连接错误(如下图中错误交换引脚17和引脚18)以及未使用的输出通道。 请给出建议

(1)连接对可靠性的影响?
(2)我们能否移除自举电容器(C13、C14)作为权变措施? 有副作用吗?  



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年1月22日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    首先、不得拆下 C13/C14。 这是因为 TAS5805M 不支持单通道 HiZ、未使用的通道 将开始切换。 BST 电容器必须用于开关。

    如果用户可以确保通道 B 没有音频输入、则 OUT_B-和 OUTB+上的开关占空比将为50%、并且它们处于同一相位。 在这种情况下、BST 引脚交换不应带来可靠性风险。

    无论如何、 如果客户能够解决、这是一个错误。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Sam、Wayne Chen