This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:I2S 信号引脚和 SDZ 信号引脚的内部上拉

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971988/tas2563-internal-pull-up-for-i2s-signal-pins-and-sdz-signal-pins

器件型号:TAS2563

您好专家、

  I2S 信号引脚(SBCLK1、FSYNC、SDIN1、SDOUT1)和 SDZ 信号引脚是否具有内部上拉电阻?

如果是、您能告诉我每个引脚的上拉电压和电阻吗?

谢谢

穆克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mukuno-San、

    我们的团队将查看您的问题、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、  

    I2S 引脚具有可选的下拉电阻、可通过使用 DIN_PD 寄存器(地址0x31)进行配置。 当被启用时、它是一个50kΩ Ω 下拉电阻器。  

    此致、  

    Justin Beigel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin - San、

    我知道、下拉电阻可通过使用 DIN_PD 寄存器(地址0x31)进行选择。

    这是否意味着 I2S 引脚和 SDZ 没有上拉电阻? 对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、  

    是的、没错。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢