请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS2505、
您好!
我将 TAS2505-Q1 D 类音频放大器用于我们的应用。 我计划测量 TAS2505现在驱动的扬声器的输出功率。 我对设计有两个问题。
- TAS2505 D 类音频放大器是否需要低通滤波器来驱动8 Ω 扬声器?
- 用于测量扬声器输出的低通滤波器的 R 和 C 值是多少?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 TAS2505-Q1 D 类音频放大器用于我们的应用。 我计划测量 TAS2505现在驱动的扬声器的输出功率。 我对设计有两个问题。
谢谢、
Adam
您好、Adam、
低通滤波器不是驱动8欧姆负载所必需的。 可以添加 LC 滤波器以消除 EMI 噪声、但这并非强制性要求。
https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf
但是、对于扬声器输出测量、我们建议添加 RC 滤波器或开关滤波器、以消除 D 类开关频率并仅保留音频信号。
我们在执行一些测量时使用 RC 滤波器盒(TI.com 上不再提供该滤波器)。
https://www.ti.com/lit/an/sloa107/sloa107.pdf
可以为 THD+N 和其他测量添加类似的电路。 请注意、该电路与扬声器负载并联、如第6页所示。
如果您有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.