This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频 IC 奖

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972624/audio-ic-commendation

主题中讨论的其他器件:TAS3204

大家好、

客户正在使用 CM108B 和 CM6571

您能相应地向我们推荐 TI 的音频芯片吗?

https://www.cmedia.com.tw/support/download_center/38

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chia Cheng、

     您提到的 TAS3204虽然仍处于活动状态、但没有直接支持。 我无法帮助您确定 TAS3204是否是 CM108B 的最佳替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常情况下、FPGA 或 DSP 会提取数字音频信息并将其放入 I2S 数字音频帧格式中。 我不知道 TI 器件可以将 USB 连接到 I2S。

    此致、Nasser