This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:修改0dBFS 输入灵敏度

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979303/pcm1802-modify-0dbfs-input-sensitivity

器件型号:PCM1802

您好!

我们的客户正在尝试用现有 EE 的最小修改来替换一家公司的 ADC。

PCM1802 0dBFS 输入可感知性在 VCC=5V 时为3.0Vpp、但之前的 ADC 具有2.1Vpp。

在规格方面、输入灵敏度由 VREF2电压变化、 而在应用电路上、VCC 引脚连接到 VREF2引脚。

然后 VREF2电压范围被 VCC 工作电压限制在4.5V 至5.5V。

我们能否将 VREF2引脚连接到其他电压以调节输入灵敏度?

 

我们知道数据表中不建议使用此配置、这是自己的风险电路设计、但 PCM1802第一级放大器电压增益可以只是 VCC 在绝对最大规格内的函数?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki - San、

    您对 VREF2的运行以及与满量程电压的交互是正确的。  图20显示了 VREF2引脚作为基准发生器模块的输入、并且降低了输入电压(例如、使用10.1.5中建议的串联1k 电阻器)会略微降低满量程输入电压。   数据表中的所有指示都建议 VREF2应该在4.5V 至5.5V 的范围内、所以在这个范围内不应该出现任何问题。  在该引脚上具有4.5V 稳压基准的情况下、满量程范围将为2.7Vpp。   

    另一种更常见的选择是添加输入阻抗为20kΩ Ω 的串联电阻器、以降低有效输入范围。  输入阻抗将有+/-5%的典型可变性、但与输入串联9kΩ Ω 应将有效增益降低20kΩ μ V/(20kΩ 9kΩ μ V+k Ω)= 0.689V/V、这类似于所需的2.1V/3V = 0.7V/V 衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的及时建议。

     

    我们的客户非常了解您的建议。

    他将 Vref2降低至4.5V、并保持在建议的工作范围内。

    额外的9K 欧姆将为0dBFS 增加输入信号电压、然后他将尝试在不使用串联电阻的情况下增加前端放大器增益。

     

    此致、

    Mochizuki