This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:启动不稳定性

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972895/tpa3221-startup-instability

器件型号:TPA3221

您好!

我的 TPA3221设计存在"启动"问题。 我将该放大器作为2通道立体声放大器运行。

1.我有一个蓝牙模块控制复位引脚。 它具有3.3V 电平、但根据数据表、该电平应该正常、因为复位引脚上的 VIH =最小1.9V。

2.我也可以通过相同的 bluetooth 模块控制 CMUTE 引脚。 这里还有3.3V 电平、这应该可以、因为对于 CMUTE 引脚、VIH 也是1.9V! 还是我错了? CMUTE-引脚比较特殊、因为它为外部电容器充电、以实现更软的升/降压! 那么、我在这里可能遇到了问题吗?

请注意、在 I DRIVE 复位为高电平之前、VDD (5V)和 PVDD (24V)保持稳定!

注意:NM =未安装

我遇到的问题如下:

在大多数情况下、当我驱动复位高电平(3.3V)时、放大器不会启动! 在将复位驱动为高电平400ms 后、I 将 CMUTE 驱动为高电平。 一旦我甚至让两个通道(SMA 芯片)中的一个启动、而不是另一个通道。 当我说"不启动"时、我意味着放大器的输出为高阻态!

请帮助我了解我在这里做错了什么!此致

Markus

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚意识到原理图屏幕截图没有出现!

    我在输入中使用10uF 交流耦合电容器! 根据数据表、应该可以、但在另一个类似的线程中读取、建议使用1uF!

    BR

    Markus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    第一步、我建议在输入端切换到1uF 交流耦合电容器。 我在过去看到过、更大的电容器会阻止启动。 我将检查10uF 是否也导致了该问题。

    请告诉我这是否解决了问题!

    此致、

    Robert Clifton